结果:找到"语音芯片 语音提示芯片",相关内容1000条
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- 语音提示芯片的应用范围有哪些?
- 语音芯片在我们的生活中随处可见,例如我们收到的生日贺卡,一打开就可以听到悦耳的歌声,其实这就是语音芯片在起作用,目前这种能够发出声音的芯片也受到各行各业的欢迎,语音芯片厂家也是获得了源源不断的订单,那么这种芯片究竟有什么应用范围呢?安防报警语音芯片在安防报警这个方面有着广泛的应用,比如我们常见的倒车雷达、叉车报警器、家庭防盗、门禁系统等,都是使用了语音芯片作为发出警报的主要设备,可以在预警的同时发出警告声响,引起周围人们的注意并提醒人们尽快对警报做出处理;医疗器械如今在很多医疗器械中我们也是可以见到语音芯片的身影的,尤其是在弱视治疗仪、血压计、臭氧治疗仪、血糖仪等仪器中,语音芯片的使用率是非...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音提示芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-29 16:11:00
- N9300语音芯片声音提示ic在广告灯箱上的应用方案
- 灯箱广告,也就是我们经常说的“灯箱海报”或“夜明宣传画”。国外称之为“半永久”街头艺术。通过自然光(白天)、辅助光(夜晚)两种形式,向户外的人们、远距离的人们传达信息。广告作品的远视效果强烈,极利于现代社会的快节奏、高效率、来去匆忙的人们在远距离刻意关注。然而随着各种广告媒介的发展,像视频广告,语音广告等广告形式的出现,无声化海报这种广告方式是越来越容易被受众所忽略掉。因此,广告灯箱厂商本着创新的精神,与九芯电子语音芯片厂家合作,推出N9300语音芯片在广告灯箱上的应用,实现语音播放广告内容!置入N9300语音芯片的广告灯箱可以利用微波感应技术,能够探测到行人,当行人靠近一定的距离时,可以播...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 声音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-26 13:25:00
- 语音计数摸高器声音提示ic选型!
- 科学家研究表明:儿童每天进行摸高弹跳训练,不仅有助于大脑发育,减少学习疲劳感,降低手机依赖度保持视力,更可以达到帮助儿童成长的目的。儿童摸高神器可以充分锻炼小朋友的大腿肌肉和韧带强度,增强协调性,经常全面锻炼,对身心发展是有益处的,可以调节人的心理,使人精力充沛,起到强健体魄,陶冶情操,锻炼意志的作用。其中语音计数摸高器很受广大的家长喜爱,因为它随处可装,一贴即用,跳的时候还有语音加油鼓励,趣味又好玩。每天跳一跳,小朋友的个子更高,并且可以激发孩子的挑战欲和成就感。而这个儿童摸高神器可以语音播放计数是置入了NV080C语音芯片,NV080C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-16 16:27:00
- N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
- 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音播放芯片 语音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
- 语音芯片在外卖接单打印机上的应用
- 随着大城市工作节奏的加快,用户用餐习惯的改变和餐饮企业的互联网化,人们更加注重享受生活,外卖消费逐渐成为一种大众需求,强需求催发了互联网外卖市场的发展。美团、饿了吗近年来的外卖补贴政策,已经促使一部分用户养成了手机订餐的习惯。加入外卖团购的商家也如雨后春笋般增长,专为外卖团购量身定制的外卖打印机也随之诞生。随着餐饮系统、外卖平台的普及,外卖商家建立自己的接单平台越来越便利。外卖打印机也将迎来一个崭新的发展机遇。为了防止漏订单,很多外卖接单打印机厂家都会在打印机上加入语音提醒功能,只要来单了,就可以播放“美团/饿了么外卖来订单了,请及时处理哦!”。语音提示外卖订单,适合个体户经营的各类小餐馆,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 声音ic 语音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-23 14:47:00
- 语音芯片的应用?
- 语音芯片在诸多产品中都有所应用,如MP3芯片、蓝牙芯片、智能AI芯片等等。相信很多朋友可能对语音芯片的底层知识并不是很了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对语音芯片的认识,小编九芯电子将对语音芯片如何录音、语音芯片如何烧录以及语音芯片的应用予以介绍。如果您也对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。语音芯片怎么录音?语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如NR7100S、N930X系列录音芯片。设计一个使用语音ic芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音播放芯片。通常带有录音功...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-29 16:01:00
- NV040D语音芯片在电动车防盗语音提示器的应用!
- 电动车作为日常生活中的代步交通工具,电动车不仅是日常上班、出行的重要交通工具,也是一件颇具价值的私人财物,在发生丢失被盗的时候,难免会心疼不已。所以,防盗,也是日常维护中的重中之重。人们会在电动车上配备安装电动车防盗报警器,避免发生电动车被盗。许多人、往往因为赶时间、图省事而忘记锁车。殊不知,锁车时都有可能被盗,更别提马虎的你忘记锁车了。而安装了具有防盗报警的功能电动车防盗报警器,当人车分离的情况下,车子被撬盗的时候会发出报警的声音,能及时提醒周围用户,车子处于被盗或被破坏的状态。而且传统的电动车防盗报警器只有简单地“呜、呜、呜……”报警功能,并不够人性化,在电动车防盗报警器上加上NV040...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic ic 芯片 语音播放芯片 语音提示器 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-18 16:04:00
返回